我需要 对 PoE PD 实施 IEC61000-4-5 (共模:2kV、正常模式:1kV)浪涌保护
我将查看4级保护范围。
在 TIDA-01411参考设计中、MOV 用于浪涌保护
我已经看到其他用于浪涌保护的 TVS 晶闸管应用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要 对 PoE PD 实施 IEC61000-4-5 (共模:2kV、正常模式:1kV)浪涌保护
我将查看4级保护范围。
在 TIDA-01411参考设计中、MOV 用于浪涌保护
我已经看到其他用于浪涌保护的 TVS 晶闸管应用
您好 、Partthan、
TVS 通常 置于 PD/DC-DC 控制器 IC 的输入电源轨上、应作为所有测试电平的最低要求包含在内。 MOV 用于将浪涌电压钳制到接地端、从而在激活 MOV 时创建额外的电流路径、以将浪涌电流返回到发生器。 每个 MOV 需要能够处理两条线路的组合电流。 MOV 的实际需求取决于测试电平要求和 PD 的耐受强度。 µs 高达1000V 的测试电平、可能不需要 MOV、因为 IEEE 802.3标准规定、对于10/700 μ s 脉冲测试、PD 的耐受强度必须至少为1500 VPK。 相反、如果 PD 的设计符合 IEEE 802.3标准中指定的1500VRMS 或2250VDC 额定值的耐受额定值、则2000V 测试电压可能不需要 MOV。 MOV 必须满足超出 PD 耐受强度的测试水平、在大多数情况 下、包括4000V 测试水平。 虽然可能不需要 MOV 来满足某些较低的测试电平、但在所有条件下实施它们可以减轻直流/直流转换器内敏感组件的应力、并增加 PD 的整体稳健性。 应考虑 PD 的预期工作环境、以评估 PD 设备的潜在损坏和停机风险以及增加的保护成本。
有关 PD 雷击浪涌保护设计的应用手册 中提供了更多详细信息:www.ti.com/.../slua736.pdf。 谢谢。
此致、
一分钱