This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01411:浪涌保护- MOV 或晶闸管

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/760021/tida-01411-surge-protection---movs-or-thyristors

器件型号:TIDA-01411

我需要 对 PoE PD 实施 IEC61000-4-5 (共模:2kV、正常模式:1kV)浪涌保护

我将查看4级保护范围。

在 TIDA-01411参考设计中、MOV 用于浪涌保护

我已经看到其他用于浪涌保护的 TVS 晶闸管应用  

以下哪一项是用于雷电浪涌保护的更好的晶闸管或金属氧化物压敏电阻?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Partthan、

    TVS 通常 置于 PD/DC-DC 控制器 IC 的输入电源轨上、应作为所有测试电平的最低要求包含在内。  MOV 用于将浪涌电压钳制到接地端、从而在激活 MOV 时创建额外的电流路径、以将浪涌电流返回到发生器。 每个 MOV 需要能够处理两条线路的组合电流。 MOV 的实际需求取决于测试电平要求和 PD 的耐受强度。  µs 高达1000V 的测试电平、可能不需要 MOV、因为 IEEE 802.3标准规定、对于10/700 μ s 脉冲测试、PD 的耐受强度必须至少为1500 VPK。 相反、如果 PD 的设计符合 IEEE 802.3标准中指定的1500VRMS 或2250VDC 额定值的耐受额定值、则2000V 测试电压可能不需要 MOV。 MOV 必须满足超出 PD 耐受强度的测试水平、在大多数情况 下、包括4000V 测试水平。 虽然可能不需要 MOV 来满足某些较低的测试电平、但在所有条件下实施它们可以减轻直流/直流转换器内敏感组件的应力、并增加 PD 的整体稳健性。 应考虑 PD 的预期工作环境、以评估 PD 设备的潜在损坏和停机风险以及增加的保护成本。

    有关 PD 雷击浪涌保护设计的应用手册 中提供了更多详细信息:www.ti.com/.../slua736.pdf。 谢谢。

    此致、

    一分钱