嗨、大家好、
TIDA 00489 PIR 传感器设计存在一些问题。 我们注意到、在测试期间、传感器受到 LED 环境光的强烈影响。 我们将对房间内的移动进行计数5分钟。 如果 LED 灯亮起、我们计算出大约30000次移动、这符合 LED 灯的100Hz 频率。
您是否有任何关于如何继续的建议?
我更喜欢低通滤波器等硬件解决方案、您会将其放置在何处、您认为 RC 滤波器足够了吗?我们应该如何对其进行标注? (欧洲为50 Hz 灯泡频率、LED 为100 Hz 至50 kHz)
此致
SLV1n