This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00489:用于检测 LED 环境光脉冲速率的 PIR 传感器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/773980/tida-00489-pir-sensor-detecting-pulse-rate-of-led-ambient-light

器件型号:TIDA-00489

嗨、大家好、

TIDA 00489 PIR 传感器设计存在一些问题。 我们注意到、在测试期间、传感器受到 LED 环境光的强烈影响。 我们将对房间内的移动进行计数5分钟。 如果 LED 灯亮起、我们计算出大约30000次移动、这符合 LED 灯的100Hz 频率。

您是否有任何关于如何继续的建议?

我更喜欢低通滤波器等硬件解决方案、您会将其放置在何处、您认为 RC 滤波器足够了吗?我们应该如何对其进行标注? (欧洲为50 Hz 灯泡频率、LED 为100 Hz 至50 kHz)

此致

SLV1n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLV1n、

    众所周知、白光闪烁是 PIR 传感器中错误触发的原因。  在这种情况下、传感器本身会将这些闪烁视为背景温度的变化、从而使传感器变得模糊。  由于调光器正在闪烁 LED 以产生调光效果、我怀疑这可能是您看到的原因。  如果是这样、则使用 PIR 菲涅耳透镜前的白光滤波器在传感器之前放置滤波器的正确位置。  我们在使用荧光灯泡的实验室中进行了测试、没有发现对环境光的任何敏感性。

    几个问题:

    1) 1)与 TIDA-00489设计相比、您设计的放大器级中是否更改了任何滤波器值?  是否已安装菲涅耳透镜?

    2) 2)当调光频率增加时会发生什么情况?

    3) 3)传感器周围的测试设置是什么样的?  这可能是接地回路、还是在测试设置中接收来自市电的噪声?

    4) 4)这在多个传感器板上是重复的吗?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="David Stout"]1)与 TIDA-00489 设计相比、您的设计的放大器级中是否更改了任何滤波器值?  是否安装了菲涅耳透镜?[/引述]

    不、我们完全使用了 TIDA-00489设计提供的硬件设计。 菲涅耳透镜已安装。

    [引用 user="David Stout"]2)调光频率增加时会发生什么情况?[/quot]

    我们无法使用当前光源更改频率、但我将尝试找到调制频率更高的光源。

    [引用用户="David Stout"]3)传感器周围的测试设置是什么样的?  这可能是接地回路、还是在测试设置中拾取主电源的噪声?[/引述]

    您几乎不能将其称为测试装置、一名同事在家中的客厅中有一些传感器。 距离约2m 的远光环境 LED 灯、如果光直接进入透镜或通过反射间接进入透镜、则会发生错误。

    [报价用户="David Stout"] 4)这在多个传感器板上是可重复的吗?[/quot]

    根据我的同事、这是可重复的(轻度打开或关闭)、并且他拥有的所有传感器板都容易出现这种"错误"。

    最好使用白光滤波器、可能有 PIR 菲尔耳透镜已包含此类滤波器。 15µm、材料仅在5 μ m 处通过红外光的透镜是最好的、不确定是否有具有此类特性的廉价塑料。 你们知道一个好的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLV1n、

    很抱歉耽误你的答复。  我已向一些同事询问了可供使用的廉价塑料以及可用于执行光学滤波的其他选项。  我正在等待他们的回复。  但是、根据 LED 所产生的目标频带中的能量大小、您仍可能会在包含光学滤波的情况下产生错误触发。

    另一种选择是使用环境光传感器来感应环境光水平的快速变化、并使用该信息 来忽略 由于环境光的快速变化而产生的来自传感器的脉冲。  当然、这种方法的缺点是功耗和成本增加。

    一个建议 是确定传感器需要与可调光 LED 之间的距离(或适当的角度)、以避免误触发。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    感谢您的回答。 测量高频信号的另一个缺点是每次触发 HWI 时、都会出现高达2.4mA 的短电流峰值。 但是、我们将测试距离 LED 灯有多远、我们仍然会有这种行为。

    但是、如果您知道具有更好属性的可更换镜头、我还想知道。

    此致

    SLV1n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLV1n、

    在可调光 LED 灯附近工作时、我们无法找到可更换的透镜、从而提高性能。  此时、建议的解决方案是表征和记录行为、或添加环境光传感器、以帮助滤除由于环境光快速变化而不是实际运动而产生的传感器脉冲。

    此致、

    David