This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01494:谐振电容器 RMS 电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01494, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772290/tida-01494-resonant-capacitor-rms-voltage

器件型号:TIDA-01494
主题中讨论的其他器件: UCC25600

 http://www.ti.com/tool/TIDA-01494 

使用了分离电容器 LLC 谐振转换器, 在这种情况下如何选择 RMS 电压。

 它是否与 SLUP263中针对本例提到的方式相同?

如果它与 TIDA-0194中的相同 ,则对于50kHz 的最小频率,所需的 RMS 电压为238V,但在这种情况下,所选电容器(B32652A0473J000)的额定电压仅为70V 左右。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkata、您好!

    感谢您关注采用 UCC25600 LLC 控制器的 TIDA-01494参考设计。

    要回答您的问题、我需要咨询此 TIDA 的设计人员、了解他对电容器的选择及其额定值。
    我会尽快返回给您。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkata、

    对于交流 RMS 电压、在50kHz 开关频率下、50kHz 时的 RMS 电压分量约为122V。 由于我们使用分离式 cpapcitor 而不是单谐振电容器、因此每个电容器的电压约为61V。

    即使是这种极端情况、在输入交流关断条件下、LLC 可以在最大增益点运行的情况下、也会发生短暂的争议。 理想情况下、对于该设计、RMS 电压可估算为大约80KHz。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    感谢您的回复。

    在设计 LLC 谐振半桥电源转换器( SLUP263)时   ,根据 直流电压和 VCR 计算 RMS 电压。

    只是想了解交流均方根电压、我们是否需要获取该直流分量?

    您能否共享 任何有关分压电容器谐振电容器选择的参考文档?

    谢谢、此致、

    Venkat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM,  

    您能否对此进行更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkata、您好!

    我不确定 RAM 是否能及时回复。
    我和我咨询过的另一位专家认为、您必须在总 rms 计算中包含电压的直流分量以及交流分量。

    在 TIDA-0194设计中、谐振电容器 C2和 C3 (B32652A0473J000)的额定电压为1000VDC 和250V 交流。  我看到、对于高于25kHz 的频率、交流额定值会降低。   这表明、即使该器件能够在有限的时间内无故障运行、也可能不适合长期可靠性。  也许可以并行使用几个较低值的较高额定值器件、或者可以找到一个具有合适高频额定值的器件。

    到您的点、总 rms = SQRT (Vdc^2 + Vac^2)、并且每个电容器都可以看到完整的交流电压分量(122Vrms、而不是61Vrms)、尽管这是一个分电容器设计。

    遗憾的是、我没有任何有关分容选择的参考文献、但是、Excel UCC25630x 设计计算器工具将为 Cr 生成正确的总电容、拆分电容设计将每个电容 Cr 除以2。
    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulrcih、

    感谢您的回复、我能给您提供邮件 ID、以便我可以通过邮件与您进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkata、

    请通过 ulrich_goerke@ti.com 与我联系以进行进一步讨论。

    此致、
    Ulrich