主题中讨论的其他器件: UCC25600
http://www.ti.com/tool/TIDA-01494
使用了分离电容器 LLC 谐振转换器, 在这种情况下如何选择 RMS 电压。
它是否与 SLUP263中针对本例提到的方式相同?
如果它与 TIDA-0194中的相同 ,则对于50kHz 的最小频率,所需的 RMS 电压为238V,但在这种情况下,所选电容器(B32652A0473J000)的额定电压仅为70V 左右。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
http://www.ti.com/tool/TIDA-01494
使用了分离电容器 LLC 谐振转换器, 在这种情况下如何选择 RMS 电压。
它是否与 SLUP263中针对本例提到的方式相同?
如果它与 TIDA-0194中的相同 ,则对于50kHz 的最小频率,所需的 RMS 电压为238V,但在这种情况下,所选电容器(B32652A0473J000)的额定电压仅为70V 左右。
Venkata、您好!
我不确定 RAM 是否能及时回复。
我和我咨询过的另一位专家认为、您必须在总 rms 计算中包含电压的直流分量以及交流分量。
在 TIDA-0194设计中、谐振电容器 C2和 C3 (B32652A0473J000)的额定电压为1000VDC 和250V 交流。 我看到、对于高于25kHz 的频率、交流额定值会降低。 这表明、即使该器件能够在有限的时间内无故障运行、也可能不适合长期可靠性。 也许可以并行使用几个较低值的较高额定值器件、或者可以找到一个具有合适高频额定值的器件。
到您的点、总 rms = SQRT (Vdc^2 + Vac^2)、并且每个电容器都可以看到完整的交流电压分量(122Vrms、而不是61Vrms)、尽管这是一个分电容器设计。
遗憾的是、我没有任何有关分容选择的参考文献、但是、Excel UCC25630x 设计计算器工具将为 Cr 生成正确的总电容、拆分电容设计将每个电容 Cr 除以2。
希望这能解答您的问题。
此致、
Ulrich