This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS7H1101A-SP:具有有限源电阻的瞬态仿真不稳定

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776733/tina-spice-tps7h1101a-sp-transient-simulation-unstable-with-finite-source-resistance

器件型号:TPS7H1101A-SP
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

它可能关注的对象、

如果在启动瞬态模型中在源发生器和电容器(下面的 R56)之间添加一个0.01欧姆的串联电阻器、则仿真不稳定。 我认为该器件应该在串联电阻为0.01欧姆时保持稳定。 这是 SPICE 误差、还是 Rs=0.01欧姆时部件真的不稳定?

谢谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我们无法看到快照。 请在此处附上您的项目文件吗? 这将有助于我们分析问题。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slvm901b_5F00_rs_5F00_10mOhm.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arpan、
    我上传了文件。 感谢您的帮助!
    谢谢、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我模拟了您共享的项目、并观察到输出在10m Ω 电源电阻下正常调节。 下面是测试原理图和仿真结果。

    测试原理图:


    仿真结果:



    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

     感谢您运行仿真! 现在、我看到原理图中的连接丢失、导致了这个问题。 很抱歉出现错误。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slvm901b_5F00_10mohm_5F00_0.7nH.zipe2e.ti.com/.../TPS7H1101oscillation.docxHiArpan、

     在修改原始 SPICE 文件并将其发送给您之前、我正在为 LDO 设计预滤波器。 该仿真在大约10GHz 的频率下振荡、因此我修改了原始值以反映一些变化并查看导致这些变化的原因。 最终结果是、如果我将电容器 ESL 值设置为实际值0.7nH、并将源阻抗更改为实际值10m Ω 和0.7nH、仿真将显示在10GHz 附近的振荡。 文件和一些屏幕快照已附加。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    负载瞬态看起来太快、无法让仿真器处理。 如果我们增加负载瞬态上升/下降时间(如下所示)、则不会观察到振荡。   

    请尝试此操作、并告知我们此操作是否解决了该问题。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    感谢您对此进行深入研究。 更改上升和下降时间不会导致仿真中出现振荡。 当我在仿真中看到部件在10GHz 时振荡时、似乎振荡不会反映实际部件、因为 LDO 似乎不太可能具有这么大的带宽。

    如果我再次看到振荡、可以肯定地说、如果它们高于某个频率、那么这很可能是仿真器问题、而旁路/滤波选择不多? 如果是、该频率是多少?

    谢谢、

    肖恩

    P.S. 向输入端添加1000pF 理想(ESR=ESL=0)电容器也会阻止10GHz 振荡、但也会影响阶跃响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    是的、您回答正确。 我们观察到的高频开关是仿真伪影。 这不会在实际器件中发生。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta