This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 栅极驱动 IC 输出端波形失真的原因。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A, UCC27531, UCC27511A, UCC27517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772323/reason-for-distorted-waveform-at-the-output-of-the-gate-drive-ic

主题中讨论的其他器件:UCC27524AUCC27531UCC27511AUCC27517A

我目前正在使用 PushPull 拓扑设计逆变器。我使用 IXX4427NTR 作为栅极驱动器。我在驱动配置的推挽式变压器的两个线圈上连接 MOSFET。我在栅极驱动器的输入端提供方波脉冲、但碰巧看到波形失真。是什么 可能是输入波形形状变化的原因。我已将电路板布线至: 走线将所有 MOSFET 连接在一条线路上、但栅极信号的形状因最近的 MOSFET 到远端的 MOSFET 而异、原因是这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amal、  

     我在设计中未看到任何德州仪器器件、也未在您的描述中提及。 请提供更多详细信息、我相信我们可以找到合适的 TI 解决方案。  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我没有使用任何 TI 器件、但实际上我正在寻找具有两个通道的同相型栅极驱动器来驱动我的系统。您能否建议使用任何 TI 产品来替代相同的器件。我怀疑栅极驱动器的工作是否会使看起来失真 栅极信号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    我叫 Mamadou Diallo、是高功率驱动器组中支持低侧驱动器的应用工程师。

    UCC27524A 要驱动推挽式变压器、此器件与 IR4427引脚对引脚兼容、我相信您在之前的文章中已经提到过。 EN 引脚(引脚1和8)在内部上拉至 VDD、因此可保持悬空。

    第一步、我建议将该器件替换为 UCC27524A、如果您观察到进一步的波形失真、请告知我们(如果可能、请提供一些范围)、以便帮助调试根本原因。

    此外、您还可以在我们的产品系列页面上的以下链接中找到更多双低侧驱动器:

    ti.com/gatedrivers。

    使用 UCC27524A 替换器件后、如果您的电路有进一步的故障、请告知我们、如果可以解决问题、请按下按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想建议您考虑这些栅极驱动主题。

    电源技巧:用于驱动栅极驱动变压器的简单电路、

     

    "="">HTTP:/www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdftitle=" MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路基础知识"> MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路基础知识

    高速 MOSFET 栅极驱动电路的设计和应用指南

    使用 TI 栅极驱动器以及以下 TI 应用材料可实现稳健的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经购买了栅极驱动器 IC UCC27524A 、但还没有进行测试。我对栅极波形有很大的疑问。我发现、如果没有安装 MOSFET、MOSFET 的栅极端子上有一个清晰的方波。如果我对驱动器无法工作有疑问 处理此类负载。不同于我的设计、我在变压器的每半部分仅使用一个 MOSFET。 目前、我使用 驱动器 IX4427NTR 在两个单独的半桥(而不是三个 FET)上驱动单个 SUG90090E-GE3。MOSFET 的 CGD 和 CGS 是否会成为此问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amal:

    感谢您购买 UCC27524A。

    通过查看 SUG90090E-GE3数据表、该器件具有86nC 的典型栅极电荷、鉴于栅极电荷是平均栅极电流和所需时间的一部分、因此需要强大的驱动器来提供一致的栅极(拉电流/灌电流)电流、从而有效地对栅极和漏极电容器进行充电/放电。
    UCC27524A 具有5A 拉电流/灌电流能力、这将更适合此类重负载、尤其是当您计划使用3个并联 FET 时。

    作为完整性检查、您可能会考虑放置具有较低栅极电荷的 FET、以查看您是否仍在观察失真。

    此外、请与输入信号共享失真信号的波形。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我将继续介绍我的电路板的新版本、您是否有任何要针对栅极驱动器布线实施的布线建议。我是否应该将串联电阻器放置在驱动器附近或远离驱动器的位置? 我应该将它们放置在 MOSFET 还是驱动器侧? 已附上我目前的 design.please 图片、请参阅实现的路由

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    您的输入级看起来不错、但需要优先考虑功率级(从驱动器输出到 FET 的宽布线应短接)。

    以下是优化布局以最大限度降低栅极驱动器部分寄生效应影响的通用指南:

    1-检查导通和关断电流环路路径(驱动器、功率 MOSFET 和 VDD 旁路电容器)、并确保尽可能减小该环路(尽可能小)、以降低杂散电感

    1A-检查旁路电容器的位置,并确保它们放置在非常靠近驱动器 VDD 引脚的位置(我建议使用2个低 ESR 和低 ESL 旁路电容器: >=1uF,另一个通常为0.1uF,以支持开启功率 FET 所需的高峰值电流)。

    1b-检查栅极电阻器和 MOSFET 的位置,并确保它们放置在非常靠近驱动器输出引脚的位置,以减少 PCB 走线长度并最大限度地减小环路电感(此步骤与下一步有关)。 我在您的布局中看到来自 OUTA 和 OUTB 的长 PCB 布线、这将在开通/关断路径中引入显著的寄生电感。

    2-检查电源迹线和信号迹线(如输出和输入信号)的位置,并确保它们是分离的

    此外、从 栅极驱动器的角度来看、驱动器数据表的第11节提供了有关最佳布局实践的补充指南。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC27524A 驱动器所需的最低电源是多少?驱动129nC 驱动器负载时、它会消耗或消耗多少电流。很遗憾的是、即使在将栅极驱动信号从 IX4427NTR 更改为 UCC27524A 之后、我的栅极驱动信号仍然失真。还有其他可能的原因 出现在栅极上的失真波形之后的电压?

    目前、我仅使用两个 FET、这意味着每个通道都由一个 MOSFET (SUG90090E)驱动。此问题的其他可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    您是否优化了布局? 使用栅极驱动器时、布局至关重要! 您必须确定功率级的优先级、尤其是驱动器输出级与 MOSFET 之间的距离。 OUTA 和 OUTB 似乎通过非常长的 PCB 布线连接到 FET、这会在栅极引入显著的寄生电感、从而影响 FET 的开关。 您需要使用短而宽的走线将 MOSFET 连接到尽可能靠近驱动器输出的位置。

     

    此致、  

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    我已经连接了在使用 FET 进行测试时获得的波形。
    深蓝色和粉色通道代表 MOSFET 的栅极。黄色是 MOSFET 的漏极、测试两个或三个周期后烧坏。浅蓝色是12V 电源。
    我真的很怀疑 MOSFET 是否正常导通。我还觉得我的电源 loaded.it基本上是一个3安培额定电源。您是否有基于这些波形的任何假设?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amal、

    除了前面强调的布局外、以下是一些观察/建议:

    -它看起来栅极上的信号需要很长时间才能升高。 您可以减小栅极电阻器(当前电阻为10.5欧姆)、以帮助加快栅极的 dv/dt。

    我同事的以下技术手册将帮助您选择合适的值。  

    您还可以考虑添加一个反并联二极管(与栅极电阻器并联)、以帮助加快 MOSFET 的关断并降低开关损耗。

    此外、VDD 电源上似乎有振铃、这可能会导致道路上的进一步故障。 如果尚未实现、请确保布局中显示的2个旁路并联电容器>=2uF、第二个=0.1uF。 以帮助滤除电源上的噪声并提供峰值电流、从而有效地打开/关闭 FET。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Mamadou

    如何计算每个通道驱动 MOSFET 所需的总电流。我碰巧看到 FET SUG90090E Qg 最大值为129nC。 我应该如何计算所需的电流。我正在使用3A 电源驱动栅极驱动器电路。它是否足以驱动 FET? 实际上、最大占空比为0.45。电路是否需要大于3安培的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Mamadou

    您对两个不同通道使用两个单独的栅极驱动器有何建议?我计划将它们放置在 MOSFET 附近。我可以确保从驱动器输出到 MOSFET 栅极的布线更短。重新布置当前设计将很困难。我们计划使用单通道驱动器 对于每个栅极驱动信号。您对此有何建议? 如果此设计拓扑不会有太多问题、那么您能否为我的设计推荐单通道驱动器?我将立即购买并开始使用它们进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amal:

    1.如果您考虑切换到2个单独的栅极驱动器、请记住您会增加设计的布板空间和组件数量。
    话虽如此、我们拥有许多单通道低侧驱动器、包括 UCC27511A、UCC27517A 和 UCC27531。 不同之处在于它们的输出配置(分离输出可在您需要优化 FET 关断和单输出时提供帮助)以及电源范围(UCC27531上升30V VDD)和驱动电流。
    您可以在以下链接中找到更多器件:

    www.ti.com/.../products.html

    有关优化的布局、您可以参阅 EVM 或参阅我们数据表的布局指南部分。

    2.驱动 MOSFET 本质上是对电容器进行充电/放电,因此驱动 MOSFET 类似于对电容器进行充电和放电。 您可以使用 IG = C* dv/dt、其中 IG =导通 FET 所需的栅极电流、C =总电容、dv/dt =栅极电压达到驱动电压或 VDD 所需的转换时间。 您可能注意到您无法控制电容、但可以通过调节栅极电阻器来控制 dv/dt。 较高的 dv/dt 意味着较低的栅极电阻值、这将转化为较高的栅极电流、从而减少 FET 上的开关损耗。
    同样、IG = Qg / t_on/off 也是了解总栅极电荷的直接计算方法。 同样、t_on/off 由您选择的栅极电阻器控制。 但是、栅极电阻过小可能会导致过冲、从而在栅极产生 EMI 噪声。 因此、您可以根据自己的需求找到您的中间接地。

    3.考虑到栅极电荷如此之多,>4A/5A 的驱动器应足以有效地打开/关闭 FET。

    此致、

    -Mamadou