请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS92210、 UCC28810、 UCC38050工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
我的 BLDC 设计是全新的、因此我必须具有大约 VIN:70VAC~300VAC 输出电压:24V/2A 高 PF 的交流/直流转换器、重点更小。
TI 是否有任何建议器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.