This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:交流/直流信息

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92210, UCC28810, UCC38050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/775023/webench-tools-ac-to-dc-information

主题中讨论的其他器件:TPS92210UCC28810UCC38050

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好   

我的 BLDC 设计是全新的、因此我必须具有大约 VIN:70VAC~300VAC 输出电压:24V/2A 高 PF 的交流/直流转换器、重点更小。

TI 是否有任何建议器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们现在使用 OB3636
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joey、

    您能否确认您是否正在寻找支持功率因数校正(PFC)电路以及交流/直流转换器或仅支持交流/直流转换器的设计?

    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joey、

    此设计规格非常适合转换模式 PFC 反激式。 我建议查看 UCC28810或 TPS92210。 PFC 反激式可让您在一个转换器中完成 PFC +交流/直流转换+隔离。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我学习了用于照明的 UCC28810和 TPS92210、我们是否可以了解 BLDC?

    但 UCC28810和 TPS92210 参考设计具有更多 具有简单架构的组件。

    如 OB3636

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joey、

    UCC28810和 TPS92210可用于 BLDC。 它们不限于照明应用。 要实现更简单的电路设计、请查看 UCC38050。 请看一下 PMP2614:www.ti.com/.../slur561.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果我想 使用 PMP2614,但 I Vin 最大值为300VAC,Vou 为24V。

    如何调整 T1可以提供规格 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joey、

    您可以使用 UCC28810计算器设计 PFC 反激式功率级。 您可以在此页面底部找到计算器:www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    本·洛夫