This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV62130:如何在 Webench 中使用的电容器中指定 ESR

Guru**** 2583705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/777661/webench-tools-tlv62130-how-esr-is-specified-in-caps-used-in-webench

器件型号:TLV62130

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

基于 TLV62130对设计进行仿真我不确定如何为您提供的示例电容器获得 ESR、例如:

GRM31CR71E106KA12L webench 显示 ESR=1Mohm。

您指定该 ESR 的频率

来自 CAP 数据表 https://ds.murata.co.jp/simsurfing/mlcc.html?lcid=en-us

100k Hz ESR=8m Ω 时

在1MHz ESR=3m Ω 时

谢谢

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    我们通常在1MHz 频率下使用 ESR 值、如果数据表中指定了该值。 否则、我们使用阻抗图中的最低值。 对于 GRM31CR71E106KA12L、它应该为4m Ω。 我们将在工具中将该电容器的 ESR 更新为4m Ω。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,谢谢你们,我恐怕问题可能会更广泛。我检查了几个在 webench 中使用的100nF 电容器,通常情况下,电容器显示为1Mohm ESR,而从图中(我检查过几个供应商),它们通常高于10mohms。

    例如、GRM188R61E104KA01D 在 WB 中表示1Mohm、而从下面的 Murata 数据表中可以看出它为20mohms

    请您也解决这个问题

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    感谢您提供额外的反馈。 您是否查看过任何特定的100nF 器件型号? 我们也可以纠正这些问题。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有色情内容

    当然:

    GRM188R61E104KA01D 最小 ESR 约 为20m Ω

    GRM188R71H104KA93D 最小 ESR 约为5m Ω

    C0603C104K5RACTU 最小 ESR 约为104m Ω

    UMK212B7104KG-T 最小 ESR 约为8m Ω

    我还有一个问题,关于 Webench 中的降额电容 Ypu 如何计算在什么电压下?

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sebastian。 非常感谢。 我们将在该工具的下一个版本中更新这些内容、该版本可能在3月底左右。

    对于电容器降额、我们今天仅降额陶瓷电容器。 现在、我们仅针对1uF 及以上的电容器执行此操作。 制造商提供了大量数据、我们尝试尽可能多地获取这些数据。 因此、无论我们在哪里看到此直流偏置电压电容变化与施加的电压曲线、我们都使用它们来确定施加电压时的陶瓷电容值(例如、对于3.3Vout、输出电容 Cout 将使用3.3V 值)、但是、 在某些情况下、我们没有所有陶瓷电容器的制造商数据、在这些情况下、我们使用线性降额。 对于线性降额模型、对于5V 输出、标称值为44uF 的10V 额定输出电容将具有22uF 值(C_ACTUAL = 44uF*(1-5/10)= 22uF)

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Amod、这解决了我的问题、非常有帮助。