请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010015 大家好,
有没有人能在这里帮助您了解如何设置 PhB 阈值限制? 数据表指南似乎有点困惑、难以理解。 我想将 PhB 限制设置为负载的20%。 现在我的问题是、手动计算的上电阻器和下电阻器值与在线计算器不匹配(提供了 Excel 表格用于计算)
请告知正确的步骤以及我在这里遗漏的内容?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
有没有人能在这里帮助您了解如何设置 PhB 阈值限制? 数据表指南似乎有点困惑、难以理解。 我想将 PhB 限制设置为负载的20%。 现在我的问题是、手动计算的上电阻器和下电阻器值与在线计算器不匹配(提供了 Excel 表格用于计算)
请告知正确的步骤以及我在这里遗漏的内容?