This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:PhB 限制设置指南

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/774566/tida-010015-phb-limit-setting-guidelines

器件型号:TIDA-010015

大家好,

有没有人能在这里帮助您了解如何设置 PhB 阈值限制? 数据表指南似乎有点困惑、难以理解。 我想将 PhB 限制设置为负载的20%。 现在我的问题是、手动计算的上电阻器和下电阻器值与在线计算器不匹配(提供了 Excel 表格用于计算)

请告知正确的步骤以及我在这里遗漏的内容?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balasubramani、

    我们将很快向您返回计算过程。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balasubramani、

    计算非常简单:它是一个将 COMP 引脚电压与阈值相等的分压器、在该阈值下、控制器将跳过一个相位。 可在高输入电压和低输入电压范围内设置不同的相位跳跃电平。

    请使用 Excel 文件计算值。 它们是正确的。 数据表中给出的等式10似乎存在误差。 我认为您应该从分母中移除 Vref。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    谢谢。。。 将遵循此设置的 Excel 工作表值。