请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56C215 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我的客户正在 使用 TINA 仿真以 DCM 运行的 TPS56C215、并注意到、尽管它应该在不连续模式下运行、但仿真中的电感器电流会变为负值(请参阅下文)。 Vout 也会增加、然后关闭 、直至达到调节电压。 您能否分享有关这些行为的一些详细信息? 当感应到电感器电流达到0A 时、低侧 FET 是否应关断? 我连接了它们的仿真(它有一个相对较小的电感器来产生负电流、但也会出现较大的电感)。
谢谢、
Antonio