请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00961
你(们)好
Q1:我看到 TIDA-00961使用低带宽(直流~120kHz)电流传感器 ACS716KLATR-12CB-NL-T,它在高开关频率下是否有严重衰减?
如果是、您如何解决此问题?
不同的延迟时间、如何克服?
Q2:剂量 TMSF280049 ADCCLK 高达50MHz? 因为我将 ADCCLK 设置为100MHz、但没有发现任何问题、所以我想从数据表中确认该值是否正确?
感谢您的帮助!!