This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:关于电流传感器与放大器;TMSF280049控制卡

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/773870/tida-00961-about-current-sensor-tmsf280049-control-card

器件型号:TIDA-00961

你(们)好

Q1:我看到 TIDA-00961使用低带宽(直流~120kHz)电流传感器 ACS716KLATR-12CB-NL-T,它在高开关频率下是否有严重衰减?

如果是、您如何解决此问题?

不同的延迟时间、如何克服?

 

Q2:剂量 TMSF280049 ADCCLK 高达50MHz? 因为我将 ADCCLK 设置为100MHz、但没有发现任何问题、所以我想从数据表中确认该值是否正确?

 

感谢您的帮助!!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    我们将查看您的查询、并简短地返回给您。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助,我期待你的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    正如您在另一个主题中所说的、该设计不使用峰值电流控制、因此霍尔效应传感器的带宽限制不会影响系统性能。

    至于 ADC 时钟、它可能在较高的频率下工作、但最好不要超过数据表中的值。 ADC 性能不能保证超过指定的限值。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

     带宽限制会导致平均电流的相位延迟、而随着频率的变化、相位延迟会有所不同。

    我想知道如何解决数字控制中的这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    是的、你是对的。 但是、由于霍尔传感器带宽远高于电流环路带宽、因此影响可能不大。

    此致、

    Salil