请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我之前使用 LM3409 (我的帐户中的 ID 36)仿真了一个设计、但如果我现在尝试使用相同的参数重新创建同一仿真、WEBENCH 会抛出一条错误消息、提示"无法使用该器件创建设计"。 我仍然可以在我的历史记录中打开设计、因此可以很清楚地创建它。 实际上、我正在尝试修改我的设计(将工作电流降低到1A)、但 WEBENCH 也无法从新设计中创建该设计。 您是否有任何想法、问题可能是什么?
此致、
瓦埃