This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM3409:无法重新创建以前的仿真

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772298/webench-tools-lm3409-unable-to-recreate-a-previous-simulation

器件型号:LM3409

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我之前使用 LM3409 (我的帐户中的 ID 36)仿真了一个设计、但如果我现在尝试使用相同的参数重新创建同一仿真、WEBENCH 会抛出一条错误消息、提示"无法使用该器件创建设计"。 我仍然可以在我的历史记录中打开设计、因此可以很清楚地创建它。 实际上、我正在尝试修改我的设计(将工作电流降低到1A)、但 WEBENCH 也无法从新设计中创建该设计。 您是否有任何想法、问题可能是什么?

此致、

瓦埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahe、

    您能否使用 WEBENCHCH 上的"设计"选项共享旧的设计链接。

    谢谢、此致、
    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    感谢您的快速响应。 以下是该设计的链接:
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    此致、
    瓦埃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vahe、

    感谢您分享设计。我们将深入研究。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vahe、

    我们已经解决了这个问题。 该修复程序将在下周末在 TI.com 上提供。

    Thansk 和此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vahe、

    感谢您的耐心等待。 我们现在已经解决了这个问题。 为方便起见、请查找适合您早期规格的1A 设计: webench.ti.com/.../SDP.cgi 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    模块