请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01040 由于 DAC 非常昂贵、许多客户希望为 BTS 的多个降压/升压通道共享一个 DAC。
但我不知道如何为多个通道共享 DAC。 如果我只添加一个多路复用器、当我将 DAC 输出从通道 A 连接到通道 B 时、通道 A 上的基准信号将消失、然后通道 A 将停止工作。
您能否建议如何为多个通道共享 DAC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于 DAC 非常昂贵、许多客户希望为 BTS 的多个降压/升压通道共享一个 DAC。
但我不知道如何为多个通道共享 DAC。 如果我只添加一个多路复用器、当我将 DAC 输出从通道 A 连接到通道 B 时、通道 A 上的基准信号将消失、然后通道 A 将停止工作。
您能否建议如何为多个通道共享 DAC?
Howard、
您将需要本应用手册中描述的外部采样保持电路、专门用于电池测试仪应用。