This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01040:如何为多个通道共享一个 DAC

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/774154/tida-01040-how-can-i-share-one-dac-for-multiple-channels

器件型号:TIDA-01040

由于 DAC 非常昂贵、许多客户希望为 BTS 的多个降压/升压通道共享一个 DAC。

但我不知道如何为多个通道共享 DAC。 如果我只添加一个多路复用器、当我将 DAC 输出从通道 A 连接到通道 B 时、通道 A 上的基准信号将消失、然后通道 A 将停止工作。

您能否建议如何为多个通道共享 DAC?