This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA350:ngspice 对 TEMP 变量的要求

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/774028/tina-spice-opa350-ngspice-complaines-about-temp-variable

器件型号:OPA350
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我完全不熟悉建模、而且我必须使用 ngspice 作为建模软件的某些原因。 我已经下载了 OPA350的 PSPICE 模型、并对 LIB 文件进行了预期的修改、但第237行中仍有一个 TEMP 变量、该变量会生成错误消息:"undefined number"。 有人可以帮助我修改模型以使其正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lazlo、

    temp 是 PSpice 中的全局参数、可用于整个模型和仿真。
    在 ngspice 中、似乎并非如此。

    我不熟悉 ngspice、但作为一种权变措施、您可以尝试输入 TEMP 作为 局部参数。
    使用文本查看器或 ngspice 模型编辑器(如果有)打开 OPA350/lib 文件。
    在使用 TEMP 变量的子电路中、输入语句.Param TEMP = 27。
    我的编辑器显示该子电路从227行开始。

    它将如下所示:

    SUBCKT VOS_Drift VOS+ VOS-

    .param DC =-9.57E-05

    param POL=1.

    .param 漂移= 4.00E-06
    .param TEMP = 27
    (笑声)

    请尝试一下、并告诉我它是否起作用

    此致、
    John
    此致、
    John

     

     



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    工作正常、谢谢!

    Laszlo