主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我完全不熟悉建模、而且我必须使用 ngspice 作为建模软件的某些原因。 我已经下载了 OPA350的 PSPICE 模型、并对 LIB 文件进行了预期的修改、但第237行中仍有一个 TEMP 变量、该变量会生成错误消息:"undefined number"。 有人可以帮助我修改模型以使其正常工作吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我完全不熟悉建模、而且我必须使用 ngspice 作为建模软件的某些原因。 我已经下载了 OPA350的 PSPICE 模型、并对 LIB 文件进行了预期的修改、但第237行中仍有一个 TEMP 变量、该变量会生成错误消息:"undefined number"。 有人可以帮助我修改模型以使其正常工作吗?
Lazlo、
temp 是 PSpice 中的全局参数、可用于整个模型和仿真。
在 ngspice 中、似乎并非如此。
我不熟悉 ngspice、但作为一种权变措施、您可以尝试输入 TEMP 作为 局部参数。
使用文本查看器或 ngspice 模型编辑器(如果有)打开 OPA350/lib 文件。
在使用 TEMP 变量的子电路中、输入语句.Param TEMP = 27。
我的编辑器显示该子电路从227行开始。
它将如下所示:
SUBCKT VOS_Drift VOS+ VOS-
.param DC =-9.57E-05
param POL=1.
.param 漂移= 4.00E-06
.param TEMP = 27
(笑声)
请尝试一下、并告诉我它是否起作用。
此致、
John
此致、
John