This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS3202:频率响应与数据表不匹配

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/773084/tina-spice-ths3202-frequency-response-doesnt-match-with-datasheet

器件型号:THS3202
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试 仿真 THS3202频率响应、如数据表图片中所示。

电源设置+/- 5V

我将增益电阻器设置为2。

负载电阻器100欧姆

信号峰值为0.25Vpk、  因此在运算放大器的输出端、我有1Vpp

当我在10Hz 和3GHz 之间执行扫描时、我会得到频率响应低于标准、这是数据表中的差值。   为什么?  

我缺少什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先、不能像 TINA-TI 中那样通过交流分析来验证大信号增益。

    这是因为当我们放置 VG 电压源并触发交流分析时,工具会将其视为小信号1V 交流输入。 这就是工具的工作方式。

    因此、如果您有兴趣研究大信号、则必须在瞬态仿真中通过提供具有适当振幅和频率的正弦波输入来查看特性/增益。

    您必须在瞬态中施加的相关频率点处查看增益/衰减、并尝试通过使用这些输出点绘制波特图来了解其性质。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因此、如果我清楚地了解、在计算交流响应时、信号源固定为1V、这就是为什么我有 fferent 图结果?

    是否无法在较大的频率区域绘制相位和增益响应图? (例如100MHz 至600MHz)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以通过交流分析绘制增益相位图、但这将是小信号响应而不是大信号响应。