请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS3202 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在尝试 仿真 THS3202频率响应、如数据表图片中所示。
电源设置+/- 5V
我将增益电阻器设置为2。
负载电阻器100欧姆
信号峰值为0.25Vpk、 因此在运算放大器的输出端、我有1Vpp
当我在10Hz 和3GHz 之间执行扫描时、我会得到频率响应低于标准、这是数据表中的差值。 为什么?
我缺少什么?
谢谢你。