请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00366 Thread 中讨论的其他器件:TL431
但是 、TL431 如何能够生成5V VDD1、因为阴极连接到16V (或15V) wrto U_TOP_REF、而 AMC 可以获取最大6mA 的电流、要使电阻器 R72上的压降为11V、它必须承载13.4mA 的电流。 不确定这是如何在 VDD1上保持5V 电压的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
但是 、TL431 如何能够生成5V VDD1、因为阴极连接到16V (或15V) wrto U_TOP_REF、而 AMC 可以获取最大6mA 的电流、要使电阻器 R72上的压降为11V、它必须承载13.4mA 的电流。 不确定这是如何在 VDD1上保持5V 电压的。