This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:关于净 VCC_U (VCC_V &放大器;VCC_W)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772678/tida-00366-regarding-net-vcc_u-vcc_v-vcc_w

器件型号:TIDA-00366
Thread 中讨论的其他器件:TL431

但是 、TL431 如何能够生成5V VDD1、因为阴极连接到16V (或15V) wrto U_TOP_REF、而 AMC 可以获取最大6mA 的电流、要使电阻器 R72上的压降为11V、它必须承载13.4mA 的电流。 不确定这是如何在 VDD1上保持5V 电压的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sharat、

    D12上的正向压降为~1V。 VCC_U 上相对于 U_TOP_REF 的电压将为15V。

    TL431的行为类似于将 Vdd1调节为5V 的齐纳二极管。 流经 R72的电流为~12mA。 电流将保持恒定。 如果 AMC 从 Vdd1提供额定6mA 电流、则剩余的6mA 电流将被灌入 TL431。 如果 AMC 从 Vdd1提供的最大电流为8.3mA、则 TL431将仅灌入3.7mA。

    希望这能解答您的疑问。

    此致、
    Pawan