This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28700:UCC28700-Q1_TRANS

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/770830/tina-spice-ucc28700-ucc28700-q1_trans

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试使用 TI 在 Webside UCC2870x TINA-TI 瞬态 Spice 模型TINA-TI Spice 模型 TINA-TI Spice 模型(

(www.ti.com/.../toolssoftware)。

我使用了在同一网络上 提供的仿真示例 UCC2870x TINA-TI 瞬态参考设计 TINA-TI 参考设计 (www.ti.com/.../toolssoftware)。

我运行此仿真(slum619)、但它不起作用。 它显示缺少语法元素:

我搜索了有关该内容的更多信息、一些链接对此进行了讨论(https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/684052/2521809

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经仿真了发布的 TINA-TI 原理图。 它可以很好地进行仿真。 下面是仿真结果。

    另外、请检查您是否使用的是 TINA-TI 的最新版本(9.3.150.328 SF-TI)。

    否则、如果您已根据您的应用修改了原理图、请将其附在此处。 这将有助于我们分析问题。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!
    新版本的 TINA 解决了这个问题。