This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28700-Q1:使用 TINA 或 WEBENCH 仿真 TI PSPICE 模型

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/641174/tina-spice-ucc28700-q1-simulating-ti-pspice-model-with-tina-or-webench

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28700

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想使用 TI 提供的 PSPICE 模型来仿真 UCC28700。

TI 提供的模型为.lib 格式。 是否可以使用 TINA 或 WEBENCH 对此模型进行仿真? 或者是否有必要让 PSPICE 对此进行仿真?

谢谢

Natthapol Vanasrivilai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您从 Web 获得的模型 是 PSPICE 模型;虽然 PSPICE 网表 (.lib)和 TINA 是兼容   的、但您仍然需要具有未解密的.lib 文件才能将其导入 TINA 并创建 TSM 以供进一步使用。

    您 当地的 TI 代表可使用  适当 的 NDA 编号选择未加密模型。

    此致、

    Arash