This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS53315:仿真未达到所需的输出电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/769303/tina-spice-tps53315-simulation-is-not-reaching-desired-output-voltage

器件型号:TPS53315
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我遇到了 TPS53315无法达到预期输出电压的问题。 我的设计应该在12V 输入时达到0.9V 输出、但仿真不会超过0.6V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frazer、

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frazer、

    请将您的项目附在此处吗? 这将有助于我们分析问题。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frazer、

    我们一段时间内没有听到您的声音。 我们假设您已经解决了您的问题、我将关闭此帖子。 但是、如果您还没有、并且由于您是 TI 内部人员、请将您的附件项目通过电子邮件发送至 ArPAN、您可以通过电子邮件进行来回跟进。

    谢谢、
    Herman