This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2735YMFEVAL:LM2735Y 定制电容

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/769946/webench-tools-lm2735ymfeval-lm2735y-custom-capatir

器件型号:LM2735YMFEVAL

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我要添加3 x 10uF、每电容4m Ω 的输出电容器、这些电容器是可看到10V 直流偏置电压的定制电容器。  我有制造商的数据表、我需要针对直流偏置将其降额-55%。  在 Webench Designer 中、如果我设置了定制器件、我该如何将"降额电容器/电容器"设置为? 如果我将其设置为10、ESR 设置为4mohms、则原理图显示10uF 4mohms 数量为3。  当我单击原理图符号时、它显示电容器为10uf、"总降额电容器"为30uf。   Webench 是否在内部进行线性近似计算?  同样的问题也适用于输入电容器、它们是否在内部降额?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

      定制输入网络表将要求提供"降额电容器/电容器"和"每个电容器的 ESR"以及底部的数量。

    总电容=每个电容器的降额电容*数量。

    总 ESR =每个电容器的 ESR /数量

    此致

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    对于定制电容器、我们采用每个电容器的降额电容值输入、并将其与数量相乘以获得"降额电容总值"。 总降额电容值在内部按原样用于计算。

    这是您可以执行的操作。

    您可以通过单击原理图中的 Cout 并单击"Choose Alternate (选择替代)"选项来创建定制 Cout。

    然后、您可以在"每个电容器的降额电容器"字段中指定4.5uF (-55%降额值为10uF)和数量为3。

    完成后、Cout 更新为使用4.5uFx3 = 14.5uF 的总降额电容进行内部计算。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我得到了总 C/R、但更重要的是我是否输入了降额值、在我的示例中、它将是每电容4.5uF (降额55%)。 如果是这种情况、我希望内部计算/仿真不应应用降额。 或者、如果内部发动机施加线性降额、我是否将其保持在10uF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这就是我需要的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于自定义组件、您输入的值是降额值。 在此基础上不会施加内部降额。

    对于 WEBENCH 推荐的组件、该工具将根据该组件的数据表建议进行适当的降额。 每个组件的降额值可在工具的选择替代零件窗口中作为列查看。

    此致、
    Gerold