This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00199:拆分电路负载查询

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/769516/tida-00199-query-in-the-split-circuit-loading

器件型号:TIDA-00199

问题-1)在上面的电路中,假设我在+15V 上加载了100mA 的电流,以 REF U T 为基准  。  在-8V 上没有负载  ,以 REF U T 为基准。 在本例中、它将如何调节电压。   

问题2) 即使在系统级,在接通过程中+15V 上也有负载  ,  在关断过程中-8V 上也有负载。  这意味着一次一个电源有负载、另一个电源没有负载。  如何调节电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga Sahitya、

                         感谢您关注 TIDA-00199。 请参阅以下说明:

    此电源用于为 IGBT 驱动器供电-这意味着没有恒定负载、而是以2.5A 峰值灌电流/拉电流为例。 这些峰值电流持续时间不到几百 nsec、由输出电容器(22uF/0.1uF)提供。 本设计中指定的100mA 是用于以特定频率和 Qg 驱动 IGBT 的 REACH 电源轨额定功率的替代表示。  

    2. VEE (-8v)未严格 调节为 VCC (+15V)。 次级绕组上的任何额外电压都将反映在 VEE 上。 但是、这一比例小于4%(设计指南的图16)、通常这在逆变器中不是问题。

    希望这能澄清。

    此致

    Navaneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否获取此电路的链接、以便在 WEBENCH 或  TINA 中进行仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们没有 TIDA-00199的模型。 您可以修改 TINA 仿真文件以实现 www.ti.com/.../toolssoftware 上提供的单输出

    此致
    Navaneeth