请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、团队、
我正在尝试为我的一个项目制作开发板..
我已经准备好了微控制器电路、我想回顾一下。
在这里、我要连接我的电路、请您查看我的电路。
我需要您对以下主题的支持。
JTAG 编程电路
2.通讯接口
3. PWM 输入信号[找不到正确的引脚]
复位和晶振电路。
5.电源电路。
如果我需要纠正任何问题、请向您提出请求。
提前感谢。
此致
Rajesh