This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TMS320F28377D:电路设计的硬件支持。

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/801155/webench-tools-tms320f28377d-hw-support-for-circuit-designing

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

我正在尝试为我的一个项目制作开发板..

我已经准备好了微控制器电路、我想回顾一下。

在这里、我要连接我的电路、请您查看我的电路。

我需要您对以下主题的支持。

JTAG 编程电路

2.通讯接口

3. PWM 输入信号[找不到正确的引脚]

复位和晶振电路。

5.电源电路。

如果我需要纠正任何问题、请向您提出请求。

提前感谢。

此致

Rajesh

e2e.ti.com/.../MICRO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、

    很抱歉、我现在正在查看您的原理图、稍后将返回。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、

    从 JTAG 开始、TRSTn 信号应具有一个2.2K 下拉电阻。 关于 XTAL 电路、无需使用 R705电阻器将 VSSOSC 连接到 DGND。 建议将其设为 DNP (请勿填充)。 在电源方面、两个 VDDA 引脚应各自具有一个2.2uF 去耦电容器、并且 VDD 引脚上的总电容略低(最小值应为20uF、因此您可以将.1uF 电容器更改为.22uF 电容器以实现这一点)

    您在引脚上具体找不到哪些 PWM 信号?

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    您是否需要有关此帖子的任何其他帮助?

    此致、

    Peter