This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5001:Webench 胜出#39;t 允许在轻负载条件下进行仿真

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/797919/webench-tools-lm5001-webench-won-t-allow-simulation-with-light-load

器件型号:LM5001

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我设计了一个使用 LM5001的升压转换器、该转换器接受12V 电压并在0.12A 电流下产生48V 电压。  它仿真正常。  当我尝试检查较轻负载下的稳定性时、仿真不会让我超过设计负载的一半、即使在该电流下也无法生成结果。  我需要知道检查低负载电流下的稳定性、因为该设计必须在任何负载降至最低约1mA 时运行。  我可能需要添加一个虚拟负载来确保稳定性、但我需要通过仿真来确定我需要多少负载以及如何调整补偿组件以最大限度地减小虚拟负载。

 线性技术提供的等效仿真平台可为 LT8362设计轻松实现这一目标、 我无法在 TI webench 平台上找到实现这一目标的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    在 webench 中、我们通常将 RLoad 限制在(Vout/IoutMax)和(Vout/0.05* IoutMax)之间、其中 IoutMax 是器件支持的最大负载电流。
    对于 LM5001、我们应扩展限制以支持1mA 电流、并在 TI.com 上更新代码后通知您。

    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我期待这一变化。

    但是、此问题不限于我使用的器件。 我希望其他设计人员在负载电流显著变化的应用中也会面临类似的问题。

    正如我在帖子中提到的、线性技术平台不会施加此限制。 我之前使用他们的 LT8362进行了类似的设计。 我这次尝试使用 LM5001来降低成本(价格是一半)。 线性技术器件通常比 TI 的等效器件更昂贵、此应用对成本非常敏感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试重新运行仿真、但限制仍然存在。  您希望多久修复一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
    您可以预期在5月22日前在 TI.com 上提供更新的 Rload 限制。 在 TI.com 上提供该信息后、我将向您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我们已扩展 RLoad 限制、并将在5月24日之前在 TI.com 上提供更新。 但是、我们在更新 RLoad 后面临仿真问题、该问题已报告给问题团队。 一旦 ti.com.Apologies 上提供了有关由此造成的不便的修复程序、我们将通知您。

    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您的耐心等待。
    我们正在解决更新 Rload 后出现的问题。 修复此问题可能需要一些时间。 我们将保持您的最新状态。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    对于由此造成的不便、我们深表歉意。相关团队正在努力解决更新负载后出现的问题。 修复此问题的时间可能比预期的要长。 一旦修复程序位于 TI.com 上、我们将立即通知您。
    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    此问题已得到解决、将在6月中旬之前在 TI.com 上提供。

    将在 TI.com 上修复后通知您。

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    此问题已得到解决、TI.com 上提供了更新。

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Umayal