请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5001 工具/软件:WEBENCH设计工具
我设计了一个使用 LM5001的升压转换器、该转换器接受12V 电压并在0.12A 电流下产生48V 电压。 它仿真正常。 当我尝试检查较轻负载下的稳定性时、仿真不会让我超过设计负载的一半、即使在该电流下也无法生成结果。 我需要知道检查低负载电流下的稳定性、因为该设计必须在任何负载降至最低约1mA 时运行。 我可能需要添加一个虚拟负载来确保稳定性、但我需要通过仿真来确定我需要多少负载以及如何调整补偿组件以最大限度地减小虚拟负载。
线性技术提供的等效仿真平台可为 LT8362设计轻松实现这一目标、 我无法在 TI webench 平台上找到实现这一目标的方法。