我们正在使用光谱模块开发新产品。 但是、我们在光学机械验证阶段遇到了困难。
我是否知道如何校准 TIDA-00554光谱模块的光学和机械组件? 如光电探测器和狭缝对齐、DMD 调试、波长校准? 如何确保多台光学设备之间的一致性?
我们在 TI 网站上未找到详细信息。 您能否向我提供一些信息以供参考?
祝你一切顺利。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在使用光谱模块开发新产品。 但是、我们在光学机械验证阶段遇到了困难。
我是否知道如何校准 TIDA-00554光谱模块的光学和机械组件? 如光电探测器和狭缝对齐、DMD 调试、波长校准? 如何确保多台光学设备之间的一致性?
我们在 TI 网站上未找到详细信息。 您能否向我提供一些信息以供参考?
祝你一切顺利。
您好、Cocoa、
感谢您的耐心等待。
DLPNIR 扫描 Nano EVM GUI 中有校准页面。 请注意、需要这样做的客户通常是构建自己定制硬件的客户。 此选项卡中有软件功能、可从设备中擦除校准信息、并在使用所述设备重新校准之前使其无法运行。
下面是访问校准页面的过程。
此致、
Vivek
尊敬的 Vivek:
非常感谢您的回复。 这些信息和文档非常有用、可以解决我的大问题。
我已通过您提供的连接下载了相关参考文件。 我们通过更改环境变量成功安装了 GUI 软件。
现在出现了一个新问题。 我们从校准和校准程序文档中了解到、测试需要定制设备。
要执行工厂校准和校准、需要以下定制设备:
1.校准装置,参见图2513877、2513941和2513871。 请参阅图3。
2.光纤输入模块,参见图2513886
我们能否获得这些定制设备的设计图?
此致、
可可
您好、Cocoa、
通过选择 TIDA-00554参考设计页面上的装配图—TIDA-00554链接、可以下载光纤输入模块图。
请让我们有更多的时间来查看其他文档。
此致、
奥斯汀
您好、Cocoa、
感谢您的耐心等待。 我已上传工程图。
此致、
Vivek
e2e.ti.com/.../2513877.zipe2e.ti.com/.../2513886.zipe2e.ti.com/.../2513941.zip