This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:光学和机械结构校准问题

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1160749/tida-00554-problems-with-the-optical-and-mechanical-structure-calibration

器件型号:TIDA-00554

我们正在使用光谱模块开发新产品。 但是、我们在光学机械验证阶段遇到了困难。

我是否知道如何校准 TIDA-00554光谱模块的光学和机械组件? 如光电探测器和狭缝对齐、DMD 调试、波长校准?  如何确保多台光学设备之间的一致性?

我们在 TI 网站上未找到详细信息。 您能否向我提供一些信息以供参考?

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    团队可以进行调查、以便为您澄清问题。 我们应在下周之前作出答复 。 感谢你能抽出时间。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     是否有任何相关文档可供参考?  期待您的回复。

    此致、

    可可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cocoa、

    我们将随附所有相关文档。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cocoa、

    感谢您的耐心等待。

    DLPNIR 扫描 Nano EVM GUI 中有校准页面。 请注意、需要这样做的客户通常是构建自己定制硬件的客户。 此选项卡中有软件功能、可从设备中擦除校准信息、并在使用所述设备重新校准之前使其无法运行。

    DLPNIRNANOEVM 评估板|德州仪器 TI.com

    下面是访问校准页面的过程。  

    e2e.ti.com/.../NIRscan-Nano-Alignment-and-Calibration-Procedure_5F00_v0p7_5F00_12_5F00_13_5F00_2016.pdf

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek:

    非常感谢您的回复。   这些信息和文档非常有用、可以解决我的大问题。

    我已通过您提供的连接下载了相关参考文件。 我们通过更改环境变量成功安装了 GUI 软件。

    现在出现了一个新问题。 我们从校准和校准程序文档中了解到、测试需要定制设备。

    要执行工厂校准和校准、需要以下定制设备:
    1.校准装置,参见图2513877、2513941和2513871。 请参阅图3。
    2.光纤输入模块,参见图2513886

    我们能否获得这些定制设备的设计图?

    此致、

    可可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cocoa、

    我将研究此请求、并在下周结束前回复您。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    非常感谢您对前面问题的回答。  

    我们希望与您确认、我们是否可以获得上述定制设备的设计图?

    期待 您的回复。

    此致、

    可可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cocoa、

    通过选择 TIDA-00554参考设计页面上的装配图—TIDA-00554链接、可以下载光纤输入模块图

    请让我们有更多的时间来查看其他文档。

    此致、

    奥斯汀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cocoa、

    感谢您的耐心等待。 我已上传工程图。

    此致、

    Vivek

    e2e.ti.com/.../2513877.zipe2e.ti.com/.../2513886.zipe2e.ti.com/.../2513941.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    再次感谢您的回复和帮助。   )