Other Parts Discussed in Thread: TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62568 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我们的客户正在为 TLV62568进行负载瞬态仿真、并收到错误消息"Simulation Failed - SIM Type:Load Transient SIM ID:1"
仿真中使用的参数如下:
输入电压:2.7V - 3.6V、输出电压:1.2V、最大输出电流:1A。
此致、
Cedrick