This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV62568:负载瞬态仿真失败

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/802492/webench-tools-tlv62568-load-transient-simulation-failed

器件型号:TLV62568

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们的客户正在为 TLV62568进行负载瞬态仿真、并收到错误消息"Simulation Failed - SIM Type:Load Transient SIM ID:1"

仿真中使用的参数如下:

输入电压:2.7V - 3.6V、输出电压:1.2V、最大输出电流:1A。  

请提供建议。 谢谢你。

此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cedrick。

    感谢您将此事告知我们。 我们正在进行此修复、并将就此向您返回。

    此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick。

    问题现已解决。 请注意、该修复程序将在我们的下一个发布周期中投入生产。
    我们会在您发布后继续发布。



    谢谢、此致、
    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    感谢您的及时响应。
    我将等待您的通知。

    谢谢。

    此致、

    Cedrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick。

    修复程序现已投入生产。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    阿图尔