This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3429:LM3429

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805052/webench-tools-lm3429-lm3429

器件型号:LM3429

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具


由于网络表错误、您的仿真失败。  如果您最近更改了 BOM 中的组件或更改了与仿真相关的参数、请尝试将其改回先前的值。  如果问题仍然存在、则可能是由于系统中存在内部问题。  已记录问题并已通知开发团队。  如果您有任何疑问、请通过 webench.ti.com/.../在线提交反馈。

错误文件内容:
仿真:失败
*错误*测量表达式引用的无效实例"x_main_BLOC块.v_ILEed"。 (测量-4)
*错误*由于输出系统生成的错误导致分析失败。 (肛门13)
********* 错误/警告计数********
*警告* TNOM 未在二极管模型 MAIN_BLOCK_D1.WB_DIOG_肖 特基上定义。 (器件-23)
*警告*未在二极管模型 MAIN_BLOCK_M1.WB_POWER_n_MOSFET.MAIN_BLOCK_M1.WB_POWER_n_MOSFET.DBT 上定义 TNOM。 (器件-23)
*警告*在二极管模型 MAIN_BLOCK_M1.WB 电源 n_MOSFET.MAIN_BLOCK_M1.WB 电源 n_MOSFET.DBT (二极管-2)上、RS 未定义或等于零
*警告*在 mos1模型 main_block.m1.wb_power_n_mosf.main_block.m1.wb_power_n_mosf._m1_modx 上未定义 TNOM。 (器件-23)
*警告*在 mos1模型 main_block.U1.wb_lm3429.pmos1上未定义 TNOM。 (器件-23)

这是使用工具和预定义零件的结果。 我希望它 能正常工作吗?

所选的 LED 是 Nichia NS6W183、其中7个串联。

VIN=6V

如何纠正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zacharias、
    感谢您的介绍。 这是一个错误、我们正在进行修复。 在 TI.com 上提供修复程序后、我们将更新您

    此致、
    Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    但是、这种情况非常关键、这意味着我们的客户在运行时会遇到 LM3429过热问题  

    输入电压范围为7.2至6V。 对于12V 电压、这是正常的。 从数据表中可以看出、我理解这一点

    12V 和更低的范围超出了保证的规格。 因此,我必须努力建立这一来源

    额外的热量的热性能。  但是、我可能会推荐它们

    转换到 LT3477、因为可以轻松地对其进行仿真。

    您的思考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zacharias、

    感谢您在这里的耐心等待。 我们已解决了有关 LM3429 (输入电压= 6V 输出电压= 24.5 (NS6W183:7个串联 LED、输出电流= 0.8)的仿真问题。 请在下面找到启动快照。 该修复程序将在下周中旬在 TI.com 上提供。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zacharias、

    此修复程序现已在 TI.com 上提供。

    此致、

    Bhushan