工具/软件:WEBENCH设计工具
由于网络表错误、您的仿真失败。 如果您最近更改了 BOM 中的组件或更改了与仿真相关的参数、请尝试将其改回先前的值。 如果问题仍然存在、则可能是由于系统中存在内部问题。 已记录问题并已通知开发团队。 如果您有任何疑问、请通过 webench.ti.com/.../在线提交反馈。
错误文件内容:
仿真:失败
*错误*测量表达式引用的无效实例"x_main_BLOC块.v_ILEed"。 (测量-4)
*错误*由于输出系统生成的错误导致分析失败。 (肛门13)
********* 错误/警告计数********
*警告* TNOM 未在二极管模型 MAIN_BLOCK_D1.WB_DIOG_肖 特基上定义。 (器件-23)
*警告*未在二极管模型 MAIN_BLOCK_M1.WB_POWER_n_MOSFET.MAIN_BLOCK_M1.WB_POWER_n_MOSFET.DBT 上定义 TNOM。 (器件-23)
*警告*在二极管模型 MAIN_BLOCK_M1.WB 电源 n_MOSFET.MAIN_BLOCK_M1.WB 电源 n_MOSFET.DBT (二极管-2)上、RS 未定义或等于零
*警告*在 mos1模型 main_block.m1.wb_power_n_mosf.main_block.m1.wb_power_n_mosf._m1_modx 上未定义 TNOM。 (器件-23)
*警告*在 mos1模型 main_block.U1.wb_lm3429.pmos1上未定义 TNOM。 (器件-23)
这是使用工具和预定义零件的结果。 我希望它 能正常工作吗?
所选的 LED 是 Nichia NS6W183、其中7个串联。
VIN=6V
如何纠正?