This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00961:如何在闭环中调试基于 GaN 器件的 CrM 图腾柱 PFC?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/802931/ccs-tida-00961-how-to-debug-the-crm-totem-pole-pfc-based-on-gan-device-in-closeloop

器件型号:TIDA-00961

工具/软件:Code Composer Studio

我已经构建了图腾柱 PFC 的硬件原型、还完成了作为具有直流输入电压的升压直流/直流转换器的开环测试。 以及如何调试 CRM 图腾柱 PFC 的闭环回放。 当我将交流输入电压从0增加到10V 以下时、输入交流电流会变得非常大、超过10A、并且 GaN 器件的温度非常高、 然后、我尝试调节电流环路和电压环路的负载和 KP/KI、但它不起作用。 有什么建议吗?

 

我应该将输入电压增大到100VAC 这样的大值、然后打开器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    User4669408、您的查询已发送给我们在班加罗尔的工业电力输送团队。 设计负责人将在下一个工作日对您的问题作出答复。

    此致、
    J. Fullilove
    参考设计操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为感应电路中存在一些问题。 请按照 powerSUITE 中包含的软件设计指南中的过程进行操作。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您不应在如此低的输入电压下开始工作。 虽然、即使输入电压如此低、也不应如此。
    您已经完成了作为升压直流/直流转换器的开环测试。 以下是一些建议:
    1、Firtst、切断负载、不发送任何驱动脉冲、检查您的功率级是否正常工作;
    2、检查您的感应电路是否正常工作、与您预期的情况相同;
    3、将输入电压增加到90Vac rms、将目标 Vout 降低到200V、启动;
    4、当一切正常工作时、将输出电压改为380V~400V;
    希望您的问题得到解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!