请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00961
工具/软件:Code Composer Studio
我已经构建了图腾柱 PFC 的硬件原型、还完成了作为具有直流输入电压的升压直流/直流转换器的开环测试。 以及如何调试 CRM 图腾柱 PFC 的闭环回放。 当我将交流输入电压从0增加到10V 以下时、输入交流电流会变得非常大、超过10A、并且 GaN 器件的温度非常高、 然后、我尝试调节电流环路和电压环路的负载和 KP/KI、但它不起作用。 有什么建议吗?
我应该将输入电压增大到100VAC 这样的大值、然后打开器件吗?