This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS22914:TINA-TI 仿真结果

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS22914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804724/tina-spice-tps22914-tina-ti-simulation-result

器件型号:TPS22914
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的先生或女士:

我正在使用 TINA-TI 对 TPS22914C 进行操作仿真。

通过在 TI 网站上下载 snvm667.zip 并使用 TINA-TI 的 PSpice 网表导入函数来创建仿真模型。

但是 、结果不符合预期。

具体而言、

-VIN=3.3V

ON 引脚输入经过分压的 VIN 电压(0.5VIN=1.65V)。

查看数据表、ON 引脚上的最小 VIH 为1V、如果为1.65V、则应能顺利导通。

不过,尽管 VOUT 的电压上升了一段时间,但它会立即下降。

如果 VOUT 行为有原因、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了仿真原理图和波形。

    此致、

    e2e.ti.com/.../TPS22914C_5F00_Sim_5F00_Sch.pdfe2e.ti.com/.../waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送 TINA TSC 文件。 我们将进行检查并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket-San、

    感谢你的答复。
    我将向您发送一个 TSC 文件。

    此致、e2e.ti.com/.../TPS22914C_5F00_Sequence.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供原理图、我们将对其进行深入研究、并将尽快返回给您。

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在研究这个问题、可能需要几天时间才能找到合适的解决方案。
    感谢您在这里的耐心等待、并对由此造成的不便深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket-San、

    感谢你的答复。

    我认为我想等待这一问题的解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket-San、

    感谢您的持续考虑。
    如果可能、您能告诉我这种行为是模拟问题还是真实机器上的可能行为?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该问题特定于 TINA-TI、同一个网表在 PSpice 中正常工作。 这种行为不应出现在现实世界中。

    TINA 读取模型中使用的 GTABLE 的方式存在一些问题。 当我在 VIN=3.3V 时使用电压控制电流源而不是 GTABLE 时、该模型按预期工作。

    我已附上修改后的模型和仿真结果、但请注意、此模型未经验证、可能会导致其他测试台出现问题。

    e2e.ti.com/.../5277.TPS22914C_5F00_Sequence.TSC

    同时、我们将尝试在 TINA-TI 中修复此问题、如果需要、将更新的模型(与 TINA-TI 兼容)发布到 Web。

    对 这里带来的不便、我深表歉意!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saket-San

    感谢你的答复。
    我知道这只是 TINA-TI 的一个问题、而只是仿真的一个问题。

    感谢您对原因分析的响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket-San、

    您在 TPS22914中发现的问题是否与我在 TPS22963中发现的问题相同(5月29日)?

    在查看数据表时、我们可以假设两个负载开关有很多共同点、而且模型也是如此。

    此致

    Pontus Eriksson