请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H1101-SP 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
您的官方网站上提供了 LDO TPS7H1101-SP 的仿真模型。
如上所示、仿真模型具有瞬态仿真和输出阻抗仿真。
我想仿真 LDO 开环传递函数的波特图。 扫描频率的小幅值(100mV)正弦波(100Hz~1MHz)被注入到 R7 (50 Ω 电阻器)中、然后比较电阻器两端每个信号的增益和相位比。
但是、我不知道如何进行此仿真?
或者、这是瞬态仿真、我希望如何获得波特图、是否需要用平均值模型替换 LDO? 如何将平均模型导入 TIA-TI?