This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS7H1101-SP:如何使用 Tian-TI 仿真 LDO 的波特图

Guru**** 2609555 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS7H1101-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/806417/tina-spice-tps7h1101-sp-how-to-simulate-the-bode-diagram-of-ldo-with-tian-ti

器件型号:TPS7H1101-SP
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

您的官方网站上提供了 LDO TPS7H1101-SP 的仿真模型。

如上所示、仿真模型具有瞬态仿真和输出阻抗仿真。

我想仿真 LDO 开环传递函数的波特图。 扫描频率的小幅值(100mV)正弦波(100Hz~1MHz)被注入到 R7 (50 Ω 电阻器)中、然后比较电阻器两端每个信号的增益和相位比。

但是、我不知道如何进行此仿真?

或者、这是瞬态仿真、我希望如何获得波特图、是否需要用平均值模型替换 LDO? 如何将平均模型导入 TIA-TI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。 这是一个瞬态模型、您将需要该器件的平均值模型来查看波特图并运行交流仿真。

    遗憾的是、我们没有该器件的平均仿真模型。 给您带来的不便、我深表歉意!

    您可以使用以下链接搜索所有 PSpice 和 TINA-TI 模型。

    SpiceRack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    是否有适用于其他 LDO 的类似参考设计可测量波特图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是一些具有平均值模型的 LDO 的列表、但我不确定它们是否与 TPS7H1101-SP 非常相似。

    您可以在 SpiceRack 的搜索窗口中键入关键字"低压降稳压器平均值"以获取以下列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。