This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30465:PMP30465

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, PMP30465, PMP30491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/806452/pmp30465-pmp30465

器件型号:PMP30465
主题中讨论的其他器件:TPS40210PMP30491

您好、先生、

我能否将此设计修改为5V~20V 输入电压15V 输出电压@2A?

如果是,如何确定 COMP 引脚的 R/C 值?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    输入为5V 时、电感器中的电流上升50%。 看起来它有要增加的裕度。 我会让设计人员就这项要求的可行性发表意见。

    对于补偿网络、TPS40210是峰值电流模式控制。 输出极点由输出电容和负载电阻设置。 补偿应按原样工作、但可针对15V/2A 进行调整和优化。

    更多内容...

    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!
    PMP30465已调整为80V 的高输入电压
    通过使用前置稳压器;您只需要20V 输入...
    只需查看我使用 LM25122的 SEPIC PMP30491;
    此控制 能够通过同步处理3V 输入
    您将获得良好的效率、只需查看我的测试报告即可。
    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    目前已使用 TPS40210 SEPIC 设计。

    由于汽车电池的输入电压电源典型值为13.5V,因此需要支持输入电压降至5V ,并且输出仍保持15V@2A。

    基于这种情况,您是否可以在下面评论 sch?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、您好!
    不知道您的设计的 ESR 零点、因此请按如下方式进行2类环路补偿:
    1) 1)计算右半平面零点 RHPZ、它是占空比、磁化电感和负载电阻的函数;
    最坏的情况是在最大占空比下-因此计算最低输入电压5V:
    RHPZ SEPIC =(Vout x (1-d)^2)/(2 x PI x d^2 x L x Iout)
    2) 2)现在将交叉频率的增益设置为低于 RHPZ 的1/5;如果您对动态性能的要求较小
    选择 RHPZ 的1/10的 FCO、以便获得更好的增益裕量和更好的相位裕度;
    如果输出电解质的质量较差、这会有所帮助、这意味着 ESR 会在低温条件下增加。
    3) 3)现在将补偿零点设置为负载极点的两倍
    4) 4)现在将补偿极点设置为10倍 FCO;如果 ESR 零点低于10倍 FCO、则将补偿极点设置为 ESR 零点;
    这就是全部、您已经完成了、祝您一切顺利、Bernd