主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
当我使用 SpiceRack 中的 TINA-TI 模型时、它不会为我提供 IC 上所有可用的引脚?
此致、
Ziad
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
赫尔曼、您好!
是否有具有完整功能的 Spice 模型? TINA-TI 可用于 SEPIC 拓扑。 我想将其用于升压/反激式。
下面是我从网表文件中找到的内容:
(小部分
*
**发布者:德州仪器(TI)公司 WEBENCH 设计中心
*部件:LM3478
*日期:13APR2017
*型号类型:平均值
*模拟器:Tina.
*仿真器版本:9.3.150.328 SF-TI
* EVM 订单号:AN-1990
* EVM 用户指南:SNVA405A–2010年1月–2013年4月修订版
*数据表:SNVS085W - 2000年7月- 2014年12月修订
*支持的拓扑:SEPIC
*
*型号版本:最终版本1.00
*
(小部分
*
*更新:
*
*最终1.00版
*发布到 Web。
*
(小部分
*型号使用说明
*
* 1. 由于这是用于交流分析的平均模型、因此仅影响交流分析的引脚
*已建模。
*
* 2. 确保中使用的电感器(L1和 L2)、频率调节电阻器(RFADJ)、RSL 和 RSN 的值
* testBench 被适当地传递到宏模型。 宏模型在内部使用这些值。
*
秘书长的报告
SUBCKT LM3478_AVG COMP GND SW1 SW2 VFB VIN VOUT 参数:RSL=2K RSN=0.02 L1=33U L2=33U RFADD=28K
此致、
Ziad
您好、Ziad、
TINA 参考设计不适用于升压平均模型配置。 您可以在 TINA 中创建该设计、因为网站上提供了未加密平均值模型。 它包含升压和 SEPIC 平均模型。
您可以从未加密的 Lib 文件在 TINA-TI 中创建 LM3478升压平均值模型的宏、并配置与已发布的 PSpice 模型类似的测试台(如下所示)。
如果您有任何疑问、请告诉我。