This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3478:所有引脚在哪里?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805796/tina-spice-lm3478-where-are-all-the-pins

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

当我使用 SpiceRack 中的 TINA-TI 模型时、它不会为我提供 IC 上所有可用的引脚?  

此致、

Ziad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ziad、

    请查看网表文件的标题、了解在 TINA/PSpice 模型中对哪些参数/功能进行建模。

    当我们进行建模时、有时我们没有对 IC 进行完全建模、而是对 IC 进行"特定范围"建模。 与实际 IC 相比、该 IC 的"特定范围"将转换为 TINA/PSpice 模型中较小的引脚。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    是否有具有完整功能的 Spice 模型? TINA-TI 可用于 SEPIC 拓扑。 我想将其用于升压/反激式。

    下面是我从网表文件中找到的内容:

    (小部分
    *
    **发布者:德州仪器(TI)公司 WEBENCH 设计中心
    *部件:LM3478
    *日期:13APR2017
    *型号类型:平均值
    *模拟器:Tina.
    *仿真器版本:9.3.150.328 SF-TI
    * EVM 订单号:AN-1990
    * EVM 用户指南:SNVA405A–2010年1月–2013年4月修订版
    *数据表:SNVS085W - 2000年7月- 2014年12月修订
    *支持的拓扑:SEPIC
    *
    *型号版本:最终版本1.00
    *
    (小部分
    *
    *更新:
    *
    *最终1.00版
    *发布到 Web。
    *
    (小部分
    *型号使用说明
    *
    * 1. 由于这是用于交流分析的平均模型、因此仅影响交流分析的引脚
    *已建模。
    *
    * 2. 确保中使用的电感器(L1和 L2)、频率调节电阻器(RFADJ)、RSL 和 RSN 的值
    * testBench 被适当地传递到宏模型。 宏模型在内部使用这些值。
    *
    秘书长的报告
    SUBCKT LM3478_AVG COMP GND SW1 SW2 VFB VIN VOUT 参数:RSL=2K RSN=0.02 L1=33U L2=33U RFADD=28K

    此致、

    Ziad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziad、

    TINA 参考设计不适用于升压平均模型配置。 您可以在 TINA 中创建该设计、因为网站上提供了未加密平均值模型。 它包含升压和 SEPIC 平均模型。

    LM3478未加密 PSpice 均值模型

    您可以从未加密的 Lib 文件在 TINA-TI 中创建 LM3478升压平均值模型的宏、并配置与已发布的 PSpice 模型类似的测试台(如下所示)。

    如果您有任何疑问、请告诉我。