This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:NTC 温度

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/806093/tina-spice-ntc-temperature

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

感谢您提供上一个答案。 我还有一个问题、当我将 NTC 的温度更改为30个等级(应为10.59V)时、输出 VF4为何不会改变?  e2e.ti.com/.../0312.4377.completo.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将检查此内容并返回给您。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    由于缓冲器输出(VF1)随温度变化、NTC 似乎按预期工作。

    我用两个温度分别为30度和100度来模拟您的设置。

    为此、我更改了"设置分析参数"中的温度、下面是仿真结果。

    30度

    100度

    第二个运算放大器的输出固定为1.42V、原因是其反相端子上的电压为5.4V、我可以看到非反相端子电压变化对输出(VF4)没有影响。